Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

了解液冷技术的独特之处

数据中心液冷解决方案

高效液冷技术,实现高性能计算

相比传统风冷方法,液冷解决方案能显著提升散热效率。我们的液气混合散热解决方案,让客户无需全面改造数据中心架构,就能为下一代技术做好准备。

面向人工智能的大规模液冷散热

液冷散热可以有效管理高性能计算系统产生的热量,对于满足规模日益扩展的人工智能技术的散热的需求至关重要。这种散热方法有助于提高系统可靠性和降低能耗,并适应人工智能任务的繁重计算需求。

压力之下,冷静应对 — 立即了解我们的服务!


行业领导者携手推进高性能计算

nVent 很荣幸能够与行业专家合作,共同开发创新技术设计,旨在解决最具挑战性的高密度计算散热问题。凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球布局,可为我们的合作伙伴打造高效解决方案,确保各种先进计算环境实现最佳性能和可靠性。


适用于 GB200 及后续平台的液冷解决方案

02 DNS news thumb2

冷却液分配单元(CDU) 是液冷系统的核心组件,可将温度精确控制的冷却液直接输送至芯片或服务器。

02 DNS news thumb

nVent 液对空 LTA Sidecar 散热装置 (HRU) 是一个集成式系统,可在无设施水系统 (FWS) 条件下支持最多两个机架的液冷 IT 设备运行。

02 DNS news thumb3

后门换热器 (RDHX) 通过免工具的热插拔组件实现弹性运维。RDHX PRO 可对数据中心进行升级,使其支持高达 78 kW 的高密度机架,提升能源效率和空间利用率。

液冷常见问题

什么是液冷?

液体的传热能力比空气高出约 3500 倍,主要因为液体的密度远大于空气。液冷还可以显著提高电能使用效率 (PUE),降低能源成本,并促进环境可持续发展。

液冷技术如何运作?

主要有三种类型液冷:

  • 间接液冷:热量通过位于机架排或机柜内的空气-水换热器传递到水中。
  • 直接液冷:热量直接传递到与之相连的液冷式传热组件,比如冷板或浸没式冷却装置。
  • 混合式直接和间接水冷:对高能耗组件采用直接接触式液冷,其余机柜部分通过次级气-水冷却设备散热。

数据中心液冷与风冷的比较

当风冷系统需要超负荷运行才能维持必要的工作温度时,设施可能会出现设备故障和计划外停机,并使能源成本居高不下。在高密度数据中心,由于热负载的增加,服务器机架配置得非常紧密,空气循环受阻,风冷的可行性日益降低。但是,在达到温度要求和降低散热系统的能耗,从而缩减运行成本方面,液冷系统提供了有效的解决方案。许多新型高性能服务器在设计时都考虑了液冷。


液冷解决方案洞察

随着人工智能的全面扩张,众多新的 IT 和芯片技术在设计时都将液冷纳入考量。

仅部署风冷技术的数据中心,未来可能难以满足客户对更高性能和新一代 IT 设备的需求。

据 TrendForce 近期发布的报告指出,NVIDIA 的 Blackwell 平台一经推出,将会推动液冷解决方案的采用率从 2024 年的约 10% 提升至 2025 年的 20% 以上。

许多数据中心管理人员以及 IT 专业人士都开始逐步转向采用液冷技术。液冷技术可以帮助数据中心扩容,同时保持高效的空间和能源使用率。这些系统为达到下一代芯片的温度要求和降低散热系统的能耗提供了有效的解决方案。

 RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

liquid cooling page images_02 Why Liquid Cooling.webp

​实现液冷转型的关键要素

不断进步的技术和设备连接推动了新的应用发展,也增加了保护全球数据和网络安全的需求。内容流媒体、网上银行、云计算、边缘计算以及人工智能,这些只是在全球范围内推动数据需求增长的众多应用中的几个例子。

如今,随着互联网以及云服务需求的不断增加,数据中心需要以指数级的规模来扩展自身容量。在许多情形下,他们需要显著扩容,但又不能大幅增加所占用的物理空间。与此同时,电气化也催生了超越传统数据基础设施承载能力的下一代技术,在冷却领域这一情况尤为明显。现在正是考虑液冷技术的良好时机。


液冷数据中心的三项关键技术

人工智能和高性能计算的加速发展正在改变数据中心散热行业的格局。包括 NVIDIA GPU 在内的新一代技术需要液冷支持。这项技术已经站稳脚跟,并且每年都在不断发展;数据中心管理人员需要考虑的是如何把液冷功能引入数据中心,而并非纠结于是否要引入这一功能。

液冷技术利用冷却水而非空气来捕获热量,并将热量从芯片处带走。它可以提高设备的性能,同时节省能源并帮助数据中心更可持续地运行。

相比风冷技术,液冷技术可提供更好的热传导能力,这有助于提高电力使用效率 (PUE)、降低能源成本并促进环境可持续发展。

liquid cooling page images_06 Explosive AI Growth.webp

资源

DNS Cooling Brochure Mock-up.webp

我们提供全面的散热解决方案产品组合,包括适用于网络、数据中心以及通信应用的各类可灵活调整、模块化和可扩展的解决方案。

我们随时为您提供帮助。

需要更多信息?请联系我们,了解有关我们网络、数据中心和通信应用的更多信息。我们的代表将尽快与您联系。

DNS contact.webp