Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

我们的互联未来仍需要边缘计算

Our Connected Future Still Needs Edge Computing Banner
新闻报道
在数据中心时代,我们的互联未来仍需要边缘计算

随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的兴起,数据中心的扩展,无论是物理规模还是容量方面,都已成为热门话题。为数据中心配备满足新一代 IT 技术的冷却和电力要求的设备,是当今时代的关键技术挑战之一。液冷技术已成为这场 AI 转型的领先技术推动者。然而,在聚焦大型数据中心和高性能芯片的同时,我们还必须记住一项对我们电气化和数字化未来至关重要的技术,那就是边缘计算。

边缘计算是指使用小型网络设备(包括计算机、手机、工业控制器、嵌入式设备等等)构建的分布式计算网络。边缘计算使数据处理过程更接近数据源(如本地边缘服务器或物联网 (IoT) 设备)进行。由于数据可在生成位置附近处理,而非在大型云数据中心之间来回传输,因此边缘计算能实现更快的洞察、更高的带宽可用性及更优的响应时间。尽管数据传输速度已经很快,但这些对处理速度的渐进式提升仍会带来巨大影响。对于电网能源技术、安全至上的工业应用和低延迟实时数据收集,这些改进可能是决定成败的关键。

Our Connected Future Still Needs Edge Computing Banner Story Image Green.jpg


即使数据中心技术不断发展,边缘计算仍将在未来继续发挥重要作用。行业为大型数据中心带来的技术进步也可以应用于边缘计算,同时显著提升速度、性能和安全性。过去几年,边缘计算背后的技术已取得重大突破。全球目前已有数十亿台联网设备,到 2026 年,全球计算市场规模有望超过 3000 亿美元。随着边缘设备持续激增,人们将越来越依赖这些设备来处理工作和家庭中的基本日常流程。我们如何保持这些关键计算应用的供电和安全防护?

远程应用带来独特挑战

边缘计算面临的最大挑战之一便是数据设备的保护。由于边缘应用设备需部署在最需要的位置,恶劣环境在所难免。在工业应用中,设备必须抵御高温与剧烈振动;在 5G 或公用事业应用中,设备常常暴露于风雨、酷热、严寒及沙尘等自然环境中。

边缘计算设备的冷却同样面临挑战。数据解决方案行业已为大型数据中心开发出诸多创新冷却解决方案。这些受控环境使数据中心管理者能够部署极其高效、强大的冷却解决方案。为充分发挥边缘计算设备的效能,工程师们正将数据中心技术引入现场应用场景,并结合专为边缘计算设计的冷却解决方案。这包括液冷技术,其中一系列技术创新正在为边缘计算带来极其高效的冷却,并减少了行业对低效风冷技术的依赖。

边缘计算节点的分散式性质带来了优势,也带来了挑战。与集中式数据中心不同,边缘计算节点分布在不同位置,更靠近数据源。这种分散化提高了处理速度,减少了延迟,并支持工业自动化和自动驾驶汽车等应用所需的实时决策。但是,管理这些分散的节点会带来复杂性和挑战。在极端温度、高振动等多样且严苛的环境中确保一致性能,需要强有力的保护措施。此外,对高效的冷却解决方案、可靠的安全协议及远程监控系统的需求至关重要。每个节点必须能够应对潜在的网络威胁并保持数据完整性,同时还需在连接受限的场景中独立运行。安装、监控与维护这些节点(并确保其作为统一网络无缝运行)所需的后勤工作,需要先进的管理策略与技术。

选择安全与防护解决方案

在选择保护关键边缘计算基础设施的解决方案时,考虑环境因素并专注于最大限度地延长正常运行时间至关重要。对于机箱,应选择便于技术人员检修设备,并经过认证足以耐受严苛环境(包括腐蚀性、潮湿、多风或寒冷环境)的产品。对于机柜,还应配备针对其安装环境的强大访问控制和集成冷却技术。例如,执行智能工厂车间自动化的边缘设备的需求将不同于安全系统和 5G 网络部署中所用设备的需求。

但是对于边缘计算,物理保护只是开始。由于边缘计算技术部署在远程环境中,因此必须具备远程监控和控制能力,以实现访问控制和配电功能。在紧急情况下,工作人员需要能够远程控制在边缘部署的设备,而无需依赖技术人员前往现场。此外,找到集成远程环境监控的解决方案也至关重要,包括跟踪系统内的温度、湿度和潜在液体泄漏的传感器。

边缘计算是一项跨越不同行业、环境与应用场景的独特技术,但有几项需求始终不变:可靠的保护、监控与安全保障。从更安全的工业自动化到全球 5G 部署,低延迟边缘计算将持续驱动我们在可持续与电气化世界的创新进程。无论何种应用场景,nVent 解决方案都能将这种关键保护与可靠性带到客户最需要的边缘场景。

nVent History

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。我们设计、制造、营销、安装和维护高性能产品和解决方案,助力构建更具可持续性、电气化程度更高的世界。

了解更多
ESG

ESG

自公司成立以来,环境、社会和治理 (ESG) 一直是我们的企业宗旨和营运活动的重要组成部分。nVent 的 ESG 工作主要集中在三个方面:人员、产品和地球环境。

了解更多
Community Involvement

文化

我们鼓励员工成为大胆、有创造力的思考者,从而推动提高敬业度和绩效水平。我们的企业文化赢得了许多奖项。

了解更多